This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:过热

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M, TAS5756MDCAEVM, TAS5825MEVM, TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/831656/tas5756m-overheating

器件型号:TAS5756M
主题中讨论的其他器件: 、TAS5825MEVMTAS5766M

大家好、团队、

我们在定制电路板上使用 TAS5756M、我认为它几乎过热。

我在 BTL 模式下使用的是具有25W 4欧姆扬声器的音频放大器。 PCB 底部有一个散热器、布局良好、但仍有问题。 当我测量 IC 顶部的热性能时、它显示超过100°C  我还尝试 了 TAS5756MDCAEVM、但情况相同。

有人有什么想法吗?

在数据表中、" 10% THD+N 时的功率与 PVDD"显示其功率不能超过17W。 对吗?

目前、IC 的电源为14.4V

此致、

Petar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Petar:

    是的。

    任何放大器的连续功率输出都取决于放大器的热性能以及周围系统对其施加的限制、例如 PCB 配置和环境工作温度。

    如果我记得正确的话、TAS5756MDCAEVM 是一个4层电路板、使用1oz 铜。 如果使用2oz 铜、则持续输出 功率应更高。 我们的大多数新 EVM 都使用2oz 铜、例如 TAS5825MEVM。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的快速重播。

    我还使用了1盎司铜板。 如果我可以有一个"绿光"、我将使其至少为1.5盎司铜、因为价格也很重要。

    无论如何、如果我们接受 CONT 输出功率取决于热性能。 为什么、当我将音量限制为每通道17W 时、它也会超过100°C  布局来自 TAS5756MDCAEVM、因此可能会很好。

    除了铜厚度和布局之外、您还有什么建议吗?

    此致、

    Petar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Petar:

    恐怕不是

    请记住查看第11.1.3节《优化 TAS5756M 的热性能》数据表。 这里有一些有用的提示。

    此外、请查看 TAS5766M 数据表的第11.2节布局示例。 您将看到有关布局的大量详细信息。 TAS5766M 与 TAS5756M 引脚对引脚兼容、因此可以共享相同的布局指南。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我已经查看过这些部分、我认为我的布局参考了这些要求。

    总之、感谢您的建议。

    此致、

    Petar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有其他问题、请告知我们。