This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255-Q1:最大安全 PVDD 电压

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/832510/tpa3255-q1-max-safe-pvdd-voltage

器件型号:TPA3255-Q1

当 RL > 6 Ω 时、PVDD 最大规格为56.5V 是否也适用于3255-Q1? 注释中提到了它、但未明确说明它在原始3255规格中的方式。

我们正在考虑使用由"48伏"电池供电的 TPA3255-Q1、您可能知道它实际上稍高一些。 我们通常使用电压为~54伏的浮动充电器、而不是电压接近58伏的升压充电器。 一旦您对电池施加了很大的负载、电池电压就会下降一点。

我们已经计划在单个4欧姆负载(标称值~200瓦)中使用 PBTL 配置中的芯片、以确保我们能够在最坏的应用中处理热量。 我想确认、我们可以在降低的负载和30K 的 OC_ADJ 电阻器值下安全地以54伏的电压运行

谢谢、

Kevin Cassidy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对于 TPA3255-Q1、当负载为6欧姆时、PVDD = 56.5V 的情况我们没有进行验证。 因此、虽然您可以尝试在此应用中使用、但我们无法保证器件的性能符合汽车标准。  

    此致、

    Robert Clifton