This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:轻负载或无负载运行

Guru**** 2814615 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5717, TAS5806MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/831832/tas5717-operating-with-light-or-no-load

器件型号:TAS5717
主题中讨论的其他器件: TAS5806MD

在轻负载或无负载的情况下运行此芯片是否安全? 具体而言、我有一款 TAS5717用于驱动两个小型8 Ω 扬声器的产品。 输出有一个 LC 网络、我没有对此进行详细跟踪。 电源电压目前未知。 额定输出为20W、但这可能是一个充气的数字。

我想对其进行调整、以便在不修改现有耦合电路的情况下、断开现有扬声器的连接、并且放大器的每个通道负载具有100欧姆或以上的电阻负载。 目前、我更关心芯片的安全性、而不是对音频质量的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zotin、

    是否要检查 TAS5717是否支持动态8 Ω 扬声器连接/断开(100 Ω 或更多电阻负载)?

    此外、我们持续开发的闭环音频放大器集成式 HP 驱动器 TAS5806MD 具有更好的音频性能和更低的 BOM 成本。 您可以向我发送电子邮件(matthew-miao@ti.com)以了解系统要求、以便进行更详细的讨论。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恐怕你没能说这一点。 可能我没有正确解释。 让我再试一次。

    我有一个使用 TAS5717作为音频放大器的器件。
    2.放大器的每个通道在内部连接到8欧姆扬声器。
    3.每个扬声器通过 LC 网络与 TAS5717耦合。

    4.我想断开现有扬声器的连接,用电阻器替换它们。
    5.电阻器将通过现有的 LC 网络进行连接,而无需修改。
    每个电阻器的阻值可能为100欧姆或更高。 甚至可以保持断开状态。

    这是否会损坏 TAS5717 -可能是由于开关瞬态或由于而导致的不稳定
    负载阻抗变化大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zotin、

    现在、您的系统行为清晰明了。 唯一的问题是大型虚拟负载将与 LC 滤波器一起引入低阻抗点。

    以下是一些仿真结果:

    10uH + 0.68uF 滤波器、负载为8欧姆和100欧姆、从放大器角度看、阻抗曲线。

     ~61kHz、8 Ω 负载1.65 Ω 阻抗、100 Ω 0.2 Ω 阻抗。

    考虑到音频带宽限制在20kHz 以下、因此 OC 触发风险很小。  

    此致、
    Matthew