This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49350:LM49350的立体声线路电平输出

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: LM49350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/832059/lm49350-stereo-line-level-output-with-lm49350

器件型号:LM49350

我想知道、是否有一种方法可以控制 HPR 和 HPL 输出的"AB"输出级放大器上的增益。

我希望立体声线路电平输出通过端口1和端口2 I2S 进行混合/解码。

在输出端放置一个衰减焊盘以达到线电平似乎效率很低。 在左/右 DAC 上调整增益会怎么样?

该"AB"输出级放大器上是否有增益设置寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、  

    有一个输出选项寄存器(0x14)、其中 HPL 和 HPR 可衰减6dB。  或者、在寄存器0xA8和0xa9中有 DAC 卷

    立体声输出可以是端口1和端口2的组合。  每个端口还具有自己的衰减选项0、-6、-12、-18dB  

    3. AB 输出级没有增益设置。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、非常乐于助人。 谢谢你。