This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5727:实时声音处理

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5727

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/830644/tas5727-real-time-sound-processing

器件型号:TAS5727

您好!

我想知道是否可以使用 I2C 和 TAS5727来执行实时音频处理。 我在数据表上看到有一个 PWM 电平表、它的最初用途是什么? 这些信息的刷新时间是多少? TAS 上是否有任何其他功能可帮助我执行实时音频处理?

感谢您的回答。

此致

Lucas Labadens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对实时音频处理有何要求?  注意 I2C 仅用于对器件的寄存器进行编程并读取器件状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答。

    我想使用 PWM 电平计量器来了解 TAS 何时使用以及声音有多大。

    您是否知道该信息的刷新时间是多少?

    此外、"PWM 电平计输出"功能的最初用途是什么?

    此致

    Lucas Labadens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    让我检查一下、然后返回给您。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    a)您是否知道该信息的刷新时间是多少?

    [Andy (Andy)]级别是使用每个样本以 FS 速率计算得出的。

    b)此外、"PWM 电平计输出"功能的最初用途是什么?

    [Andy]它 用于提供有关输出电平的信息(处理后)。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 您的回答。

    Lucas Labadens