This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4950:一些问题

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/829853/lm4950-some-questions

器件型号:LM4950

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

如果我们使用 LM4950、则扬声器为4 Ω/2W (使用 SE)

它是否基于下图来确定输出电压?

AMP 前端输入(音频编解码器输出)应为1.2~1.1Vrms

如下所示的增益设置是否正确??(扬声器为4欧姆/2W)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu-Cheng、

    请查看我在下面的回答、并告诉我您是否有其他问题或意见。

    如果我们使用 LM4950、扬声器为4 Ω/2W (使用 SE)是否基于下图确定输出电压?

    是的、数据表的图23显示了当 RL = 4欧姆(SE 操作)、THD+N = 10%且 THD+N = 1%时可能达到的输出功率。 您需要根据您的电源要求选择电源。

    如下所示的增益设置是否正确??(扬声器为4欧姆/2W)

    该电阻器配置的增益为~16.3。 您能否提供有关您将使用的输入和预期输出的详细信息?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    请帮助确认 LM4950原理图(单端)

    e2e.ti.com/.../LM4950_5F00_0815_2D00_Edit.pdf
    CN9下方的线是防爆裂声

    输入规格如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    很抱歉打扰你。

    有任何更新吗?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu-Cheng、

    很抱歉耽误你的时间。

    我已经查看了原理图、一切看起来都很好。 我找不到任何要修改的内容。

    在这种情况下配置的增益由 RF/RI =(48.7K/20K)= 2.435给出。 如果使用1.2Vrms 信号、则输出电压应能达到几乎2.9Vrms。 这足以在负载为4欧姆时达到2W 的输出功率。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.