This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:TAS5805EVM 电路板 PPC3使用问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/831798/tas5805mevm-tas5805evm-board-ppc3-using-problem

器件型号:TAS5805MEVM

您好!

我遇到使用 PPC3的问题:(选择了单声道1.1模式)

如何在   高音调和低音调之间实现分数频率? 低音扬声器用于低音调音频、可使用分频器进行调节、而高音扬声器用于高音调音频。 但是、没有交叉选项、而是 EQ。 那么、如何调节高音调音调的音调呢?

2.如果 EQ 用于调节高音调音调的音调、则 EQ 调节将影响低音扬声器的交叉调节。 如何解决此问题?

3.如果低音扬声器连接到高音调音调音(使用 EQ 进行调节)、而高音扬声器连接到低音调音(使用交叉调节)、这两种音频不会相互影响、这种测试方法是否有问题?

非常感谢!

此致

Mason