This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:PCM3168AEVM

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/829078/pcm3168a-pcm3168aevm

器件型号:PCM3168A
主题中讨论的其他器件: PCM3168

大家好、

TI 是否具有 PCM3168A 的 EVM? 我找到了 PCM3168AEVMDEM-DAI3168A EVM 的用户指南、但该指南不可订购。

TI 是否有用于 PCM3168A 的 Orcad? OLB 文件或 DSN 文件

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    由于 EVM 软件不再可用、许多年前就有一个旧的 EVM 或 PCM3168停产。

    我将与您一起启动一个私有消息链、并尝试找到旧的 EVM 信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    好的、我的邮件是 shlomi@telsys.co.il

    谢谢、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送。  关闭此主题。