This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320AIC3204

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/830935/tlv320aic3204-tlv320aic3204

器件型号:TLV320AIC3204

您好!

 

我有相同的问题。 我尝试了单端和差分输入(CM 未路由)、但在这两种情况下、ADC 读数都大约为-80 (增益和音量均为0dB)。 它看起来不像噪声、而更像是直流偏移。 当增益或/和音量寄存器值增加时、它会相应地放大。 为了消除外部噪声、即使输入引脚在物理上是快捷方式、偏移也保持不变。

当输入端没有信号时、我实际上需要差分模式的0x0000输出。
请帮帮我。 谢谢!

Konstantin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Konstantin、  

    您可以使用 HPF 来消除任何直流偏移、 但除非 ADC 被静音、否则会有噪声。  

    此致、

    -Steve Wilson