This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4201:PCM4201至 DSP 至 PCM5102A 问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A, PCM4201, PCM4202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/831097/pcm4201-pcm4201-to-dsp-to-pcm5102a-issue

器件型号:PCM4201
主题中讨论的其它部件:PCM5102APCM4202

你(们)好

 我们设计的音频系统使用 PCM4201+DSP+PCM5102A、但无法从 PCM5102A 获得正确的日期。 我们需要确认一些问题。 谢谢你

PCM4201是否支持标准 I2S 输出?

2. PCM4201是单通道 A/D,输出为 R 或 L 音频信号?

3.原理图下面是否有任何问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCM4201支持 LJ/DSP 串行音频配置。

    您能否探测 PCM4201器件的模拟输入?  根据应用于驱动器放大器的单电源配置、您将削除 PCM4201的1/2输入波形。  您能否直接探测 PCM4201的模拟输入引脚?  

    PCM4201是一款单通道差分输入 ADC、因此您可以为器件输入 R 或 L 输入。  您将需要第二个 PCM4201或 PCM4202来支持立体声输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin

      当我向 PCM4201输入 L 或 R 信号时,输出是 L 或 R ? 我们能否从 LRCLK 中识别?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将位于 CH1插槽中。