请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA2011D1 客户希望 TPA2011D 具有更高的增益、他们将 TPA2011D (原理图中的 R23/R24)的 RI 从150k Ω 降至96k Ω。 客户报告 TPA2011D 在大容量条件下变得很热
问题:RI 是否有最低设计标准? 当 RI 较小时、客户是否需要散热器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
客户希望 TPA2011D 具有更高的增益、他们将 TPA2011D (原理图中的 R23/R24)的 RI 从150k Ω 降至96k Ω。 客户报告 TPA2011D 在大容量条件下变得很热
问题:RI 是否有最低设计标准? 当 RI 较小时、客户是否需要散热器?
尊敬的 Peter:
建议运行条件 建议增益应小于20V/V (26dB)
尽管在 10.2.1.2.1节下的同一数据表中 、建议使用2V/V (6dB)的增益以实现最佳性能。 实际上、这是用于生成所有典型特性图的增益水平。
我有一些问题:
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师-低功耗音频和传动器