This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3156D2:TPa3156d2

Guru**** 2481325 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3156D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/830812/tpa3156d2-tpa3156d2

器件型号:TPA3156D2

大家好、使用 PBTL 中的 tpa3156d2、我对2 Ω 扬声器驱动器的期望值是多少。驱动2 Ω 负载时、有一个散热器尺寸指南。 在 LC 输出滤波器上是否使用薄膜电容器进行了任何测试。谢谢 Danny Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    http://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf 是我们在 LC 输出滤波器上所做的应用手册。 RMS 功率取决于您要使用的输出功率。 在数据表中、我们有 EVM 中使用的散热器、此外、它将是一个取决于您规格的设计选择。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢 Luis、