请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5756M 主题中讨论的其他器件: TAS5754M
我正在尝试使用 TAS5756M 作为主模式。
我对设置 I2S 时钟频率有疑问。
现在、我想将设置设为下面的 TAS5756M。
- MCLK = 24.576MHz (此时钟由非音频速率时钟生成)
- LRCK (=FS)= 96KHz
[SCLK 计算]
SCLK=LRCK*48=4.608MHz
(注:48是 I2S 数据位长度。 在本例中、DAC (从器件)为24位 I2S。)
[MCLK->SCLK 计算]
SCLK = MCLK/x
4.608MHz = 24.576MHz / x
X=5.33.....
但根据 TAS5756M (TAS5754M)数据表、
我们无法将小数部分设置为"主模式 SCLK 分频器寄存器"(P0-R32)。
在本例中、我们如何设置 P0-R32?
高于我的计算值是错误的?
我也不熟悉音频区域 I2S。。。
谢谢你。