This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:DRC/AGL/DPEQ

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/831116/tas5782m-drc-agl-dpeq

器件型号:TAS5782M

您好、E2E、

1.您能告诉我们 DRC/AGL/DPEQ 功能以及如何工作吗?

2.如何计算增益并按以下条件设置 DRC/AGL?

设计规格
电源/PVDD:12V
扬声器间隔:8Ω+/- 15%(正常:8W、最大:10W)
输出功率:8W x 2 (音量100%)

如何计算输出功率?

答:
1) AGL/DRC 禁用
2) 测试信号:-12dBFS/1KHz 正弦波(THD:5%)
3) 测试信号:0dBFS/1KHz 正弦波

B:
1) AGL/DRC 使能
2) 测试信号:-12dBFS/1KHz 正弦波(THD:5%)
3) 测试信号:0dBFS/1KHz 正弦波