This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5719:将 EQ 设置写入 TAS5719

Guru**** 2519260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5719, TAS5713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/831229/tas5719-writing-eq-setting-to-tas5719

器件型号:TAS5719
主题中讨论的其他器件: TAS5713TAS5733

大家好、

在我的客户系统中调整 TAS5719的 EQ 后、他们希望在生产过程中将数据写入器件。 想要验证序列以及需要写入什么寄存器:

在其原始设置中、它们没有写入 X1B。

在 其原始 FW 设置中、它们没有将 X1B 写入 TAS5719。 他们是否需要将此0x1B = 00添加到他们的代码中?

2.在其原始 FW 设置中、它们首先(第一行)将0x07写入0x3FF (MUTE)、然后再写入寄存器的其余部分(EQ 数据)。 在我们的.cfg 文件中、它位于最后一行。 在编写时、是否有任何区别?或者是否有区别?

--------------

!! TAS5713的 I2C 配置文件

X1B 00

X1B 00

X03 80

X11 77  

e2e.ti.com/.../TAS5719_5F00_tuning_5F00_Test.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    初始化期间需要0x1b 内部 osc 调整、如下所示。 还建议在 osc 修整后保留50ms 延迟。

    至于静音控制、它具有灵活的配置。 我们的初始脚本包括开始/结束静音脚本、以避免在配置过程中出现意外语音。 因此、最后只需要取消静音命令  

    您可以参阅 TAS5733产品说明书8.2.1.2.5建议的启动和关闭顺序。

    此致、

    Matthew