This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770EVM:TAS2770基准升压请求

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2770, TAS2770EVM, TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/830716/tas2770evm-tas2770-reference-boost-request

器件型号:TAS2770EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2770TAS2562

我是来自台湾的销售人员。

最近、我有一位客户 正在使用 TAS2770。

但他没有使用 TI 的升压转换器。 他使用的是 SY7315、因为他在  TAS2770EVM 中找不到参考设计。

他的系统电压为5V、他希望提升 电压、从而使 TAS2770正常工作。

   在这种情况下、您能否推荐适用于 TAS2770的插座?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuan、

    如果客户需要与 TAS2770类似的升压放大器、可以查看 TAS2562。
    TAS2562升压转换器可提供5V 电压、它还具有 IV 感应功能、就像 TAS2770一样。

    这是您的客户想要的吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有清楚地表达。

    客户已选择 TAS2770。 现在、他想问 EVM 团队、当系统电压仅为5V 时、是否有任何推荐用于此 IC 的升压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有清楚地表达。

    客户已选择 TAS2770。 现在、他想问 EVM 团队、当系统电压仅为5V 时、是否有任何推荐用于此 IC 的升压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuan、

    我将您的第二个帖子移至电源管理论坛、也许他们已经提出了适合此处的器件。

    如果您有其他问题、请使用新问题开始新主题、或跟进此主题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器