This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:PCM1864

Guru**** 2647895 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/830994/pcm1864-pcm1864

器件型号:PCM1864

我正在使用 PCM1864 TDM 4通道模式,32位数据格式

ADC 精度看起来像17位   

错误之处...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您的部分结果、以便我们可以回顾您看到的内容?   

    PCM1864的 SNR 为103dB、17位 ADC 的理想 SNR 仅为104dB、因此我们知道 PCM1864中有一个大于17位的精确 ADC