This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:如何在受控模式下配置 TPA3255的 OSC_M 和 OSC_P 输入

Guru**** 2481065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/830552/tpa3255-how-to-configure-the-input-of-osc_m-and-osc_p-of-tpa3255-in-slave-mode

器件型号:TPA3255

尊敬的团队:

我需要在 TPA3255上使用50kHz 之类的低 PWM 频率、因此我需要将 TPA3255配置为从模式、然后使用连接到 OSC_M 和 OSC_P 的外部时钟源

问题1:您能告诉我如何配置  连接到 OSC_M 和 OSC_P 的外部时钟源吗?

Q2:能否使用50kHz 外部方形连接到 OSC_M 和 OSC_P?

Q3:连接到 OSC_N 和 OSC_P 的外部时钟有什么要求?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjun、

      该器件的频率范围为430KHZ-625KHZ。 50kHz 可能超出 OSC 规格范围。  

    OSC 被要求为6个 FSW。 50kHz 可能超出规格。  请参阅数据表第7页

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢 Linda!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

     我对此回答有一些疑问:

     我没有找到 有关430kHz~625kHz 器件频率范围的任何规格和说明、为什么频率应该在这个范围内、它是由内部结构决定的?

      如果 我的输入 osc 频率高于6x625kHz、会发生什么情况?

    谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yining、

    在7.5节的数据表中 、我们放置的振荡器频率为 F_PWM x 6、如果您采用 OSC 频率并除以6、则可以得到 PWM 频率范围。 如果超出数据表中规定的规格、我们无法保证器件正常运行。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

     谢谢! 我现在明白了。 但是数据表上的7.5节仅显示主模式下的 fosc、当我需要使用从模式并能够自己设置外部频率时、可用的频率范围是多少?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、即使在从模式下、我们建议的 F_PWM 的最小规格也是430k、但如果降低、器件仍可以运行、但它会影响您的 THD 性能。

    此致、

    Luis