This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731:GDE 问题

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/830381/tas5731-gde-issue

器件型号:TAS5731

我使用 pic-1存储器工具读取寄存器、获取 pic-2、

当我使用 pic-3导出配置时、获取 pic-4、

pic-2和 pic-4之间有很多差异、

请提供一些建议? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

      GDE 是旧 GUI。 PPC1和 GDE 之间的 Q 因子计算似乎不同。

    我们已经与软件团队讨论了如何仔细检查此案例。 我们将再次确认。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    OSC 校准寄存器用于初始化、并且在初始化后保留和校准完成值发生变化。

    调制限制寄存器被手工更改。 在 My Side EVM 测试中、读回值默认为0x02。 建议在 PVDD > 18V 的情况下设置0x07。

    其他 EQ 和 DRC 部件是由 DSP 结构引起的配置寄存器低位。 可以忽略它们。

    因此、Write I2C Init File dump out 脚本可用于系统集成。

    此致、

    Matthew