This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:退出待机模式时的音频延迟

Guru**** 2481065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/830140/tas6424-q1-audio-delay-when-exiting-standby

器件型号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

TAS6424 指定了进入待机模式的5ms 延迟、但似乎并未指定退出待机模式时的延迟。

到目前为止我发现: 在自动诊断设置为“开”时,退出和开始通过音频的时间大约为500ms。  在自动诊断设置为"关闭"时、延迟约为300ms。   

在音频领域、这表示过度延迟。   

如何在100ms 内退出待机模式?  

我进入待机模式的目的是降低功耗。

谢谢你

Jaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaye、

     对于断电序列、您可以在15mS 后下拉 STANDBY 引脚、然后开始关闭 DVDD、PVDD 和 VBAT。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    秦晓琳

    我很感激这些信息、但它没有回答问题:"如何在100毫秒内退出待机模式。"   换言之、从待机状态开始、如何在100ms 或更短的时间内恢复音频输出?

    谢谢你。

    Jaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaye、

      当器件设置为待机模式时、输出将设置为 HIZ、不再有音频输出。

    我认为100mS 应该足够了。 不确定我是否回答了您的问题。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda、

    我将再次提出以下问题:

    假设器件处于待机模式。

    然后、我设置 STANDBY 引脚= 1 以退出 STANDBY 模式。

    结果是在输出音频之前大约有500ms 的延迟。

    我的目标是停止 PWM、然后再重新启动 PWM。  待机模式提供 PWM 停止和重新启动、但500ms 延迟过长。

    如何使 TAS6424停止 PWM、然后在输出音频之前产生小于100ms 的延迟后重新启动 PWM?

    谢谢你。

    Jaye

    但是  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaye、

    我们将在下周初尝试获取更多信息。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaye、

    在启用直流诊断的情况下、"待机引脚拉高"至"音频播放"之间的时间应为~225ms、而在禁用直流诊断的情况下、时间小于50ms。  但您需要确保 TDM 就绪、VBAT 或 PVDD 就绪。

    您能否捕获低于一点的波形、以便我了解您的测试条件。

    PVDD/VBAT

    2.待机引脚

    3.静音引脚

    TDM 的位时钟

    5. OUTP (电感器之前)

    迪伦