This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:BCLK 和 WCLK 中具有相同程序和常见 MCLK 的错误、即38.4MHz

Guru**** 2559680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/826929/tlv320aic3104-error-in-bclk-and-wclk-with-same-program-and-common-mclk-i-e-38-4-mhz

器件型号:TLV320AIC3104

我将此编解码器与38.4 MCLK 配合使用、并观察到一个问题、因为 IC 生成的不同时钟应该是 BCLK:3.09MHz 和 WCLK:44KHz、但我得到的是 BCLK:1.3MHz 和 WCLK: 在某些情况下为22kHz、在少数其他情况下缺少 BCLK 或 WCLK。

请提供建议、因为共享的观察结果来自具有相同程序的工作和非工作设置、因此我们可以由此得出结论、我们使用的软件/程序是正确的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohit、  

    您能否共享您的寄存器配置?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    请检查以下配置:-

    IC 引脚编号 1   38.4MHz_INPUT MCLK

    IC 引脚编号 4   22E   DIN

    IC 引脚编号 5   22E   DOUT

    IC 引脚编号 2   22E   BCLK

    IC 引脚编号 3   22E   WCLK

    IC 引脚编号 7   3.3V  DVDD

    IC 引脚编号 32  1.8V  DVDD

    IC 引脚编号 18  3.3V  DRVDD

    IC 引脚编号24  3.3V  DRVDD

    IC 引脚编号25  3.3V  AVDD_DAC

    此致、

    Mohit Chouhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohit、  

    您的寄存器配置是什么?  

    换句话说、 您是如何对器件进行编程的?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohit、  

    您是否能够解决您的问题?  我没有听到你的反馈。

    此致、

    -Steve Wilson