This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:TAS5760M

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PUREPATH-CMBEVM, TAS5760XXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/830730/tas5760m-tas5760m

器件型号:TAS5760M
主题中讨论的其他器件:PurePath-CMBEVM、 TAS5760XXEVM

尊敬的 Andy:

我是在这个问题上与 Darren 沟通过的同事。 他要求我发布跟进问题-

我们想知道您提供的延迟值是否针对 IC 本身(即在 IC 的 I2S 输入引脚和放大器的输出端子之间测量),

还是使用可能在信号路径中引入额外延迟的评估系统进行测量。 例如、TAS5760XXEVM + PurePath-CMBEVM 电路板组合。

我认为情况并非如此,但我们认为在出现误解时,应加以核实。

谢谢、此致、David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我提供的延迟值适用于 IC + LC 滤波器。  我使用的是来自我们验证团队的工作台板。

    Andy