This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:群延迟规格

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M, TAS5825M, TAS5805M, PUREPATH-CMBEVM, TAS5760XXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/828251/tas5760m-group-delay-spec

器件型号:TAS5760M
主题中讨论的其他器件: TAS5825MTAS5805MPurePath-CMBEVMTAS5760XXEVM

音频团队、

我们的一位客户正在寻找 TAS5760M 的群延迟规格。  客户将使用48kHz 的采样率。   

我们能否提供此规格?

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下 e2e 主题中的我的答案。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    谢谢。  后续问题。 您是否知道当采样率增加到96kHz 时、规格是否会提高?  我在 TAS5825M 上看到、总延迟与采样周期成正比。  该部件有一个 DSP、而这个没有。  您是否知道它是否仍会以比例方式得到改进?

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/659079

    谢谢、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    如果输入采样率更高、延迟可能会更短。 明天让我运行一些快速测试、以进行双重检查。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy。  好极了。

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    今天、我参加了几次客户会议。 我将在星期一尝试向您提供答案。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    很抱歉我迟到了。  我上周给你的答案是不正确的。

    我已经使用我们的新 APX 音频分析仪重新运行了一些测试、它可以轻松测量延迟。   请参阅下面的我的结果。

    a)如果输入采样率为48kHz、则延迟= 437.5us

    b)如果输入采样率为96kHz、则延迟= 218.8us。  

    此外、我们的设计团队已确认延迟应约为21个样本、这与我的上述数据相匹配。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    非常感谢您运行这些测试。

    在30W (4欧姆)范围内是否还有其他延迟更低的数字输入音频放大器?

    谢谢、

    Darren

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    TAS5825M。  但是、 它的延迟仅为20个样本。

    TAS5805M 具有相当低的延迟(大约11个样本)、但其输出功率无法满足您的要求。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我是与 Darren 就这个问题进行沟通的同事、他要求我发布后续问题-

    我们想知道您提供的延迟值是否适用于 IC 本身。 (即从 IC 的输入引脚到放大器的输出端子测量)

    或者是使用可能引入额外延迟的评估系统测量的延迟。 例如,TAS5760XXEVM + PurePath-CMBEVM 电路板的组合? 我认为情况并非如此,但我们应该加以核实。

    谢谢、此致、David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我提供的延迟值适用于 IC + LC 滤波器。  我使用的是来自我们验证团队的工作台板。

    Andy