This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:固件版本

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/826984/tlv320aic3254-firmware-version

器件型号:TLV320AIC3254

您好、专家、

我正在查找 AIC3254的校验和和空白区域。 你有什么想法吗? 谢谢!

  • 校验和用于确保下载固件。
  • 空白区域用于标识固件版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、  

    1.没有校验和。  您可以读回寄存器、但仅当 ADC 和 DAC 断电时。 请查看 此常见问题解答。

    2.固件版本空白区域?  您使用的处理器将始终需要对 AIC3254进行编程、 AIC3254没有任何空白空间供您编写固件版本、 但您可以在存储 miniDSP 程序的 RAM 中执行此操作。  (每次器件上电时都必须对 miniDSP 进行编程)

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    但您可以在存储 miniDSP 程序的 RAM 中执行此操作

    我无法理解。 它是一个组件吗? 你可以告诉我吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    没有校验和、也没有校验和组件。  我们较新的器件中有校验和寄存 器、但没有任何 miniDSP 编解码器具有该校验和寄存器。

    请查看 此主题 、该主题还讨论了校验和。  

    此致

    -Steve Wilson