This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:TAS5805EVM 板 USBAudio 2.0驱动器

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/829673/tas5805mevm-tas5805evm-board-usbaudio-2-0-driver

器件型号:TAS5805MEVM

您好!

我在使用 TAS5805EVM 时遇到问题、我想使用 USB 输入音频、但我的计算机需要 TI 音频2.0驱动程序、但我无法从 TI.com 找到任何 USB 音频驱动程序、我在哪里可以找到它? 或者、标准 USB 音频2.0驱动程序是可以的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常在安装 PPC3时安装 USB 音频驱动程序。  您是否安装了 PPC3? 谢谢。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我安装了 PPC3、Prolem 答了很多问题、非常感谢。

    此致

    Mason