This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:需要散热建议

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/829868/tpa3255-need-thermal-suggestion

器件型号:TPA3255

各位专家:  

我们并联两个 TPA3255以获得更大的 TX 功率、但存在热问题(IC 保持重启)。

您能为我们提供有关导热油脂的建议吗?

如果我们使用4.5w/mk 热油脂、是否足以避免热问题?

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    您尝试以何种输出功率运行、以及在峰值功率下保持多长时间? 您的散热器的尺寸是否与 EVM 类似?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derek

    您的问题是否已解决? 如果没有、您可以提供上述信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

      您需要为我们提供 PVDD、负载和原理图详细信息。 因此、我们的团队可以帮助您评估功率损耗、然后进一步检查与散热器设计相关的问题。  

    此致

    Linda