https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/829757/tpa3118d2-tpa3118-not-working
器件型号:TPA3118D2主题中讨论的其他器件:LM3488、 TPA3116D2
大家好、两个 TPA3118D2上的电路板都在桥中工作、但都没有启动、连接到输入 CSR8635、来自 PC 的亚麻制品输入、然后用手指触摸输入、 但输出端没有声音、请通过运行在 LM3488上的转换器3.7V-14V 为电路板供电。 选中了:
PVCC+ AVCC - 1) 13.90V 2) 13.90V
GVDD + PLIMIT - 1) 7V 2) 6.90V
SDZ + FAULTZ - 1) 7V 2) 0V (未找到导致误差的原因)
MUTE 1) 0V 2) 0V (100k 至 GND)
LINP;Linn;AM2、1、0;-接地(桥接)
SYNC 通过4.7K 连接
仔细检查是否存在短路、任何地方(OUTS、BSPR、所有 VDD)无短路、芯片未加热。 对于每个连接的扬声器的输出4欧姆、无芯片无反应、我认为芯片仍然有故障。 根据数据表执行了所有操作。
我很高兴能得到任何建议,提前感谢!)