This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:TAS5751M 多频带 AGL 设置

Guru**** 2527770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/829926/tas5751m-tas5751m-multi-band-agl-setting

器件型号:TAS5751M

尊敬的 TI 团队:

PVDD:12V

扬声器:8Ω Ω

输入信号:-12 db、1KHz 音频信号

输出功率为2x8W、但我不知道如何选择图中的红色框。 能否在 PurePath 控制台软件上设置此功能、如何设置?

此致、

Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Amy、

     我认为您可以保留默认值。 您是否看到过任何异常?

    此致

    Linda