This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TAS2505-Q1:如何配置 TAS2505/TAS2505-Q1 EQ 双二阶滤波器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1, TAS2505, COEFFICIENT-CALC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/830416/faq-tas2505-q1-how-to-configure-tas2505-tas2505-q1-eq-biquads

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS2505COEFFICIENT-CALC

您好!

我们的 TAS2505和 TAS2505-Q1器件具有多达六个可编程双二阶滤波器、可用于为您的应用添加一些均衡功能。
该器件的 GUI 不具有双二阶控制、但有一个额外的工具可用于计算系数、然后将这些系数写入器件寄存器。

下面是一些有关如何计算双二阶系数并将其写入器件的指南和详尽说明、最后是一个实际示例

e2e.ti.com/.../TAS2505-_2D00_-EQ-config.pdf

我希望这对您使用 TAS2505和 TAS2505-Q1进行中或未来的应用有所帮助

此致、
-Ivan Salazar
应用工程师-低功耗音频和传动器