This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49352:LM49352参考设计/EVM 和 Linux 系统集成

Guru**** 2516950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/829961/lm49352-lm49352-ref-designs-evm-and-integration-into-a-linux-system

器件型号:LM49352

您好!
我对 LM49352编解码器感兴趣。 是否有任何其他信息/参考设计或 EVM?

对我们来说重要的是软件集成到我们的 Linux 系统中。 此案例是否有任何应用手册/已完成代码?
如果有适合此用例的替代方案、请提出建议。 谢谢。
此致、
阿伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿伦  

    有一个旧的 EVM、但它已停产。  我还有一些软件、但不幸的是、控制软件已经过时、无法在 Windows 7或 Windows 10中运行。  

    我可以通过将跳线连接到我们的其他主板来使用 EVM、 但这并不是特别方便。  如果有这些板之一会有所帮助、 我很乐意将其发送给您。

    关于 Linux 驱动程序、 我们没有适用于 LM4935x 器件的驱动程序。  如果您认为这一机会证明有必要在这方面采取行动、请直接与我联系。  

    TLV320AIC3107具有驱动器、与 LM49352非常相似。  但是、该驱动程序已经很旧 了、现在已掌握在 Linux 社区的手中。  TI 不提供驱动程序支持。  

    此致、

    -Steve Wilson