This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:与 OPA1678配合使用:模拟输出不是我所期望的?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A, OPA1678, LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/829402/pcm5102a-using-with-opa1678-analog-output-not-what-i-expected

器件型号:PCM5102A
主题中讨论的其他器件: OPA1678LM27762

您好!

我在之前问过您一个有关在低于10k 的负载下使用带 PCM5102A 的运算放大器的可能性的问题、您建议我使用类似 OPA1678的器件、并向我提供了此原理图:

我在更新的应用中使用了此原理图、并使用 LM27762为其供电(我使用了 LM27762评估板原理图)。 一切都按预期工作、现在 音轨的静音位置是静音的(没有来自放大器或汽车交流发电机的嗡嗡声)、但输出现在比直接来自 PCM5102A 的输出衰减得更多。 现在、我在没有任何负载的情况下只有~800-900mV Vrms。 为什么会这样呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    您是否通过示波器确认输出端是否存在削波? OPA1678的输出端有多大的负载?  电阻器和电容器的值是否与上面所示的值完全相同?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题似乎出在源极、在我重新配置后、当直接使用示波器(无负载)进行测量时、我最终在 OPA1678的输出端具有2.11Vrms 电压。 这是我应该期待的吗? 它似乎在驱动汽车的放大器-现在我在更低的体积下具有更大的功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、2.1VRMS 正确。