This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:输入信号为5.5Vpp 的 THD

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863, PCM1863EVM, OPA1678, TLV320ADC3140, TLV320ADC5140, TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/829527/pcm1863-thd-with-5-5vpp-input-signal

器件型号:PCM1863
主题中讨论的其他器件:OPA1678TLV320ADC3140TLV320ADC5140TLV320ADC6140

大家好、

PCM1863的单端满量程(FS)输入为2.1Vrms、现在我们应用的最大输入为5.5Vpp、等于1.94Vrms。 因此、输入电平为-0.67dBFS、但数据表中的图6未显示 THD+N 变差的特定转折点。

遗憾的是、我手头没有 PCM1863EVM、您能否帮助确认-0/67dBFS 的 THD+N? 谢谢!

此致!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    数据表中具有性能规格的最大信号电平为-1dBFS、这可能会与 THD+N 开始快速增加的区域之间提供一些微小的裕度。  我们不建议依靠系统要求在-1dBFS 至0dBFS 的信号范围内提供出色的性能、从而在工作条件和器件寿命/老化期间可靠地保持良好的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    输入信号来自 XLR 连接器、如果 PCM1863建议使用-1dBFS、则需要放大器衰减。 您是否碰巧知道哪个放大器最适合用作 XLR 信号的衰减? 谢谢!

    此致!

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您所需的性能需求、查看 OPA1678或 OPA16xx 系列中的其他产品。   

    http://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/audio/overview.html

    您可能还对我们新推出的音频 ADC 产品 TLV320ADC3140、TLV320ADC5140和 TLV320ADC6140器件感兴趣。

    http://www.ti.com/product/TLV320ADC5140