This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:当输入为两个单端信号之和时、总增益为多少?

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/828265/tpa2011d1-what-s-the-total-gain-when-the-input-is-the-sum-of-two-single-ended-signals

器件型号:TPA2011D1

大家好、

如标题所示、当输入是两个单端信号之和时、总增益是多少? 数据表仅指定了 Gain1和 Gain2。

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    在这种情况下、每个输入的增益是不同的。

    增益是输入和输出信号之间的关系、因此如果输入电阻器不同、每个信号的增益可能会有所不同。 放大器增益将取决于您将哪个信号视为输入。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的反馈、但我认为这对我来说仍不是100%清楚。

    假设我们有单端输入1 V1和单端输入2 V2。 相应的增益为 Gain1和 Gain2。

    我们将在 Vo+和 Vo-之间得到什么? 它是(V1*Gain1 + V2*Gain2)吗?

    谢谢!

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您的假设是正确的。 每个输入都有自己的增益、因此输出将是每个输入信号的总和乘以增益时间。
    考虑到总和是混合、而不是线性加法。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器