This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:PCM1863精度位

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/826830/pcm1863-pcm1863-accuracy-bits

器件型号:PCM1863

您好!

在 PCM1863数据表中、我只能找到次要 ADC 精度:12位、

我不知道为什么没有主 ADC 精度? 仅 PGA+ADC?  

谢谢。

此致

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主 ADC + PGA 的精度根据其 SNR 和 THD+N 以 dB 为单位的音频性能而定。

    您专门参考的规格实际上是 PGA+ADC 的增益精度。  在-12dB - 32dB 选项之间更改增益时、PGA+ADC 增益精度中的增益误差典型值为0.5dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    那么、我能否理解它、因为 PCM1863 ADC 未显示为位、但以 dB 为单位、dB 是 ADC + PGA 增益?

    谢谢。

    此致

    Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mason、

    音频 ADC 性能通常由两种性能规格定义: SNR 和 THD+N  这些规格在我之前复制的数据表图像中列出。

    增益精度指定为0.5dB、这意味着当您选择特定的增益设置时、实际增益将处于所需的水平+/-0.5dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    非常感谢您的帮助。

    此致

    Mason