This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116D2偶发直流偏移故障

Guru**** 2480815 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/828941/tpa3116d2-tpa3116d2-sporadic-dc-offset-fault

器件型号:TPA3116D2

您好!  

我在单端应用中使用了多个 TPA3116D2、采用 VCC 12V 电源和4欧姆负载。 我面临一个偶发的直流失调电压问题,这将触发 FaultZ (100K 到 VCC): 经过一段时间的直流偏移、星号增加、直至达到故障触发电平、然后放大器将每秒在故障模式下振荡、扬声器中会发出响亮的噼啪声。  电路板使用 SMT 输入电容器,1到 GND,Othe 到输入信号。 当问题发生时,电容器后面的输入电压偏置低于3V,大约为2.7至2.9V,并且+和-输入没有相同的直流偏置。

我注意到、重新分解输入耦合电容器会清除该问题一段时间。

我的问题是:这个问题是否可能是由于输入耦合电容器的 GND 漏电造成的?

谢谢

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    TPA3116 internal 具有 Vbias、可在加电时为输入电容器充电。

    直流偏移与 OUT+和 OUT-之间的不匹配有关。 INN 和 INP 应被视为差分信号、并路由在一起、INN 连接到信号源侧的 GND。

    我们还收到另一位客户报告了一个与输入电容器相关的直流偏移问题。 客户将输入电容器更换为其他制造商、然后问题得到解决。 我想您可以尝试更改其他电容器制造商产品。

    您还可以检查输出电感器、如果它们有任何不匹配。

     

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的快速回复。 我们非常了解输入级的 TPA3116D2差分结构。

    我们使用的是在 AliveXpress 上购买的模块、我们确实认为这些未知制造商正在使用质量较差的0805电容器。

    我们已订购了替换部件、并将告知您结果。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的更新。

    我将关闭 E2E、如果您有任何问题、您可以直接回复以再次打开 E2E。

    谢谢!

    此致、

    Derek