This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TLV320AIC23B:如何将 MIC 录制频率设置为8K Hz。 (TLV320AIC23B)

Guru**** 2480815 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC23B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/829049/ccs-tlv320aic23b-how-to-set-the-mic-recording-frequency-to-8k-hz-tlv320aic23b

器件型号:TLV320AIC23B

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的:

    如何将 TLV320AIC23B MIC 录制频率设置为8K Hz,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mick、  

    采样率在寄存器0x08中设置。  有关详细信息、请参阅数据表的第3.3.2节。

    此致、

    -Steve Wilson