This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:终端系统集成中的调优模式、ROM 模式1和 ROM 模式2之间有何差异

Guru**** 2480525 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/828906/tas2557-what-is-the-difference-between-tuning-mode-rom-mode-1-and-rom-mode-2-in-the-end-system-integration

器件型号:TAS2557

我想转储所需的文件、以便我们可以在系统中配置 TAS2557。  我们希望使用智能放大器提供保护、并使用智能 EQ 来提高音频质量。  在我连接扬声器的情况下对 EVM 进行调优后、我拍摄快照并转至 End System Integration (终端系统集成)。

-选择转储二进制文件  

-在配置->应用程序下、有3个选项:调优模式;ROM 模式1和 ROM 模式2。

我应该选择这3个选项中的哪一个?  我在论坛上看到的一些评论让我相信 ROM 模式无法运行智能放大器和智能 EQ。

谢谢。
Dave Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    我的同事将查看这一点。 他将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您应该选择"调优模式"。

    调优模式支持所有内部处理功能、如扬声器保护、EQ 和 DRC。
    ROM 模式2禁用所有内部处理、它用作启用 IV 感应反馈的数字输入 D 类放大器。
    ROM 模式1禁用所有内部处理、它用作禁用 IV 感应反馈的数字输入 D 类放大器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器