This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:请推荐可支持耳机/麦克风和 USB 接口的器件。

Guru**** 2915930 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/828391/pcm2912a-please-suggest-the-part-which-can-support-the-headphone-microphone-and-usb-interface

器件型号:PCM2912A
主题中讨论的其他器件: PCM2900PCM2900CPCM2902C

您好、先生、

请帮助我们向客户推荐支持耳机/麦克风和音频 USB 接口部分的器件。

有其他规格可供您参考:

支持耳机和线路输出、输出可达2Vrms。

2.(可选)耳机 OMTP/CTIA 检测。

3. USB 作为 UAC 设备

4.模拟单声道麦克风支持、但尚未决定差分或单端。

期待很快收到您的回复。

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定 是否可以选择 PCM2912A、请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    PCM2912A 支持单声道 ADC 输入、该输入通常与麦克风搭配使用、同时还支持线路/耳机输出。  耳机输出为0.55*VCCA Vpp,可接入32 Ω 耳机负载。   

    VCCA 的标称值为3.3V、因此耳机负载的典型峰峰值输出电压为1.815Vpp 或大约0.64VRMS、看起来比您希望的低一些。

    您能否帮助澄清所需的 ADC 输入数、DAC 输出数?  我不确定您询问的某些电压电平是输入还是输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的评论。

    目前、客户没有完全提供其要求、只有一些项目可供我们找到他们的候选人。

    我们会询问他们的详细信息、但我们可以首先与他们分享 PCM2912A。

    BTW、对于#2、PCM2912A 是否支持插孔类型检测?

    谢谢、

    乔治