This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1662-Q1:无输入麦克风信号时的输出时钟(763.4KHz)噪声

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1662-Q1, OPA1662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/852311/opa1662-q1-output-clock-763-4khz-noise-without-input-mic-signal

器件型号:OPA1662-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA1662

尊敬的所有人

            很抱歉、我想问 关于麦克风电路中 OPA1662-Q1的奇怪问题。

            请参阅附件麦克风线路输出 circuit.png

           我发现 有一种现象、当 Micbias 具有8V 电压且输入端(MIC1_SIGNAL IN_FLT)没有麦克风信号时、其输出将在 TP20015中产生时钟噪声、与 TP20018相同。

          当 MIC1_SIGNAL IN_FLT 连接到 GND 时、时钟噪声(764.4KHz)将同时消失。

             虽然它不会影响 输出音频声音(Micphone 音频)的听力、但我们想知道为什么?

           如果您知道原因、您能解释一下吗?

         此 致、谢谢

Clarion - hijun

         与该波形类似的时钟(763.4KHz)噪声...

   

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 我可以帮助您了解这一点、然后返回给您。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tamara

                该用例问题如何?

                请确认它是否继续?

     谢谢你。

    Clarion-hejun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    即使没有麦克风输入、您也会看到信号的原因是 OPA1662的引脚3没有接地偏置电流返回路径。 当交流耦合电路中没有偏置电流的直流返回路径时、这是最常见的问题之一。

    如果没有接地路径、输入偏置电流将流经耦合电容器、并向正电源或负电源充电。 最简单的解决方案是在输入和接地之间连接一个电阻器、以提供输入偏置电流的路径。  

    此外、我注意到引脚5连接了一个120k 欧姆电阻器、但引脚4未连接。 我不知道这是否是有意的。

    Tamara