This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4755:lm4755静音引脚最大电压

Guru**** 2650365 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/850800/lm4755-lm4755-mute-pin-max-voltage

器件型号:LM4755

您好、Luis、

静音引脚可处理的最大电压是多少?

我看不到任何地方、如果我们讨论数据表中首选值的 TINA 仿真、如下所示、我可以看到 R=12K 和 C=10uF 时、我可以看到静音电压=电源电压

在本例中、我使用的是 VCC=24V

请确认。

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    数据表中的表1显示了静音控制引脚上 RC 组件的一些建议值。
    如上表1所述,这些数值取决于许多因素,因此最好遵守这些建议。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的回复。

    我将根据我的要求使用反相逻辑。

    因此、基本而言、在初始条件(VCC 至 GND)下、它在 Mute 引脚处具有 VCC

    我的 VCC 可能为+30V

    请确认。

    此致、

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、

    LM4755上的静音控制具有一个内部下拉电路。 要将器件置于静音模式、必须将高于2V 的电压连接到 MUTE 引脚。 要使器件退出静音模式、只需从外部电压断开 MUTE 引脚、无需下拉、因为内部电路已经在执行此操作。

    MUTE 引脚应连接到外部 RC 电路、以提供静音/取消静音的时间常数、从而减少转换期间的瞬变(PoP)。 为了获得良好的性能、最好使用表1中的值。
    尽管您可以尝试不同的值并在静音/取消静音期间评估瞬态性能。 计算 RC 常数的相关因子的值没有太多细节。
    数据表中提供了这些信息:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ivan

    我们可以为该电压提供多少最大电压?

    任何特定值。

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、

    遗憾的是、该器件的内部信息没有太多细节、但第4页上提供了一个简单的等效原理图。
    根据与 MUTE 引脚相关的部分、12k 外部电阻与内部10k + 10k 电阻器一起形成分压器:

    如果要在具有外部24V 的分压器上保持相同的电压比(基于5V 输入)、我要说必须增加外部电阻以调节分压器。:
    • -         在静音引脚上使用5V 电压:

    o  分压器的顶部由外部12k +内部10k 组成

    o  分压器底部为内部10k Ω

    o  静音控制的集电极/基极电压为~1.563

    • -         在静音引脚处调节24V:

    o  顶部必须为外部130k +内部10k

    o  底部为内部10k

    o  静音控制的集电极/基极电压为~1.714

     
    也许您可以在 MUTE 引脚上尝试使用此130kΩ Ω 电阻器,但遗憾的是,我没有任何电路板可以执行测试。
    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
    遗憾的是、该器件的内部信息没有太多细节、但第4页上提供了一个简单的等效原理图。
    根据与 MUTE 引脚相关的部分、12k 外部电阻与内部10k + 10k 电阻器一起形成分压器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    请帮我计算 PCB 面积(双面)的功率耗散。

    我正在使用 DDPAK

    最大电源电压:33V

    输出负载= 45 Ω

    结温= 150°C

    环境温度= 45°C

    PDMax=1.25W

    我计算 出 θSA <88°C/W

    请帮我计算单面和双面板的热阻。

    从下面的数据表中、我们不能在电路板上放置1.5x1.5英寸.sq。

    请帮助进行计算。

    此致、

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、

    为了获得最佳跟进、请使用所有相关信息启动新主题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器