This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3100:上电序列

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3100, TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/851799/tlv320adc3100-power-up-sequence

器件型号:TLV320ADC3100
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC3203Hi

TLV320ADC3100上的电源引脚(DVDD/IOVDD/AVDD)是否有特定的加电和断电顺序? 如果是、请告诉我。

此致、
Kazuto Tatsumi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、  

    TLV320ADC3100和 ADC3101具有非常容限的加电/断电序列。 在电源稳定前、复位必须保持低电平。  

    建议的程序将是一次性所有电源、或

    IOVDD

    DVDD

    AVDD

    不遵循上述顺序的唯一问题是电流泄漏。  但是、只要 RESET 保持低电平直到所有电源稳定、 器件就不会出现任何功能问题。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这是来自日本洋洋洋的 Nakaegagwa。

    我还有更多的油炸玉米饼。

    请通知我 TLV320ADC3100复位版本的 I2C 启动时序?

    关于 TLV320DAC3203、请通知我电源引脚(DVDD/IOVDD/AVDD)的上电和断电序列、I2C 启动时序也是复位释放的形式。

    谢谢、此致、

    Nakaegawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    感谢您的回复、这是对我们有用的信息。

    您能回答这个附加问题吗?

    此致、
    Kazuto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于主题和器件型号不同、Nakaegawa-San 的其他问题已移至另一个主题。
    请关闭此主题、并参考以下主题、了解上述其他问题。

    TLV320ADC3100:I2C 启动时序
    e2e.ti.com/.../855504

    TLV320DAC3203:加电/断电序列和 I2C 启动时序
    e2e.ti.com/.../855508

    最棒的酒店
    Kazuto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuto、  

    我已响应链接的线程。

    此致、

    -Steve Wilson