This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何将 MEMS 麦克风连接到 Linux 处理器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TLV320AIC3106, TLV320AIC3111, TLV320ADC3140, TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/852366/how-to-connect-mems-microphone-to-a-linux-processor

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254TLV320AIC3106TLV320AIC3111TLV320ADC3140TLV320AIC3100

我的客户需要将 MEMS 麦克风(I2S)连接到运行 Linux 的处理器(iMX.8)。 您能否推荐器件、理想情况下还提供 Linux 驱动程序支持。

谢谢 Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    此论坛不支持 IMX.8器件。 通常、麦克风会连接到音频编解码器、该编解码器通过 McASP、(I2S)或 McBSP 连接到 SoC、具体取决于每侧支持的接口。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    嗯、我正在寻找建议我们为此类应用推荐哪种 TI 音频编解码器的建议。 理想情况下、它支持 Linux。 SoC 的类型与此问题无关。 我不应该提及这一点,以避免混淆。  

    此致

    Josef  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josef。

    很抱歉耽误你的回答。 不确定为什么将其标记为 DSP 问题。 我将通知音频专家。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、  

    有几个具有 Linux 驱动程序的编解码器选项。  

    TLV320AIC3254 (及其衍生产品- 3256、3204、3206等)

    TLV320AIC3106 (及其衍生产品3105,3104,3101等)

    TLV320AIC3111 (及其衍生产品- 3110、3120、3100等)

    我只见过您提到麦克风 、而不是 DAC 、因此如果您不需要 DAC、或者您想将 ADC 与数字输入 D 类放大器配对、新型 TLV320ADC3140将是您的理想选择

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Steve、

    实际上、还有一个扬声器、我有另 一个 e2e 帖子。 似乎 TMS320AIC3100是此工业设计的最佳解决方案。  

    谢谢

    Josef  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef、  

    好的、 TLV320AIC3100是 AIC3111的衍生产品、如上所述。  

    此致、

    -Steve Wilson