This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将扬声器(I2S)连接到 Linux 处理器

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100, TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/852367/connect-loudspeaker-i2s-to-a-linux-processor

主题中讨论的其他器件:TLV320DAC3100TLV320AIC3100

我的客户需要将2W 高音扬声器(4 Ω、2W)连接到运行 Linux 的 i.MX8处理器:哪些部件可以实现此功能? 理想情况下、它具有 Linux 驱动程序支持。  

谢谢 Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef、  

    TLV320AIC3100或 TLV320DAC3100可在扬声器电源电压为5.5V 的情况下为4欧姆10% THD 提供2.5W 功率。  

    还有一个 Linux 驱动程序用于:

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我刚刚收到反馈、不需要麦克风输入、因此上述建议超出了规范 您对扬声器驱动器是否有很好的建议?  TAS2559YZR 是否是一种良好的解决方案? 我们是否有用于它的 Linux 驱动程序?

    谢谢

    Josef  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef、

    TLV320DAC3100没有麦克风输入。

    让我来 LPAA 团队、在这里为您提供进一步的帮助。  

    此致、

    -Steve Wilson