This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5424C-Q1:外露散热焊盘和散热器的接触区域

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/850075/tas5424c-q1-about-a-contact-area-of-exposed-thermal-pad-and-the-heat-sink

器件型号:TAS5424C-Q1

您好!

我询问 TAS5424C-Q1外露散热焊盘和散热器的接触区域。
我使用 DKE 封装。
(1)请告诉我与散热器的接触区域(面积)的最小值。 我想确认、当您不让所有人员接触时、您是否无法显示热辐射效应、这在某种程度上是否都正确。
(2)我将接触视为散热器、通过用于散热的润滑脂进行散热。 请告诉我、我是否了解焊盘应用所需的最小范围。

此致。

Murakami 敏雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    敏雪-圣

    (1)请告诉我与散热器的接触区域(面积)的最小值。 我想确认、当您不让所有人员接触时、您是否无法显示热辐射效应、这在某种程度上是否都正确。

    [迪伦]最大的散热器接触面积为80mm2。 如果客户无法满足该要求、则应根据实际接触区域计算热阻。  TI 不能说最小接触面积、因为它取决于客户的系统热阻、其中包括器件和散热器之间的导热材料、散热器电阻以及实际功率耗散。 如果功率耗散相当大、这也可能很好。  


    (2)我将接触视为散热器、通过用于散热的润滑脂进行散热。 请告诉我、我是否了解焊盘应用所需的最小范围。

    [迪伦]是的、接触点是通过散热器和器件之间的润滑脂进行的。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、迪伦

    感谢您的回答。
    由于我不理解对问题(2)的回答、我更改了一个问题句子。

    我检查是否使用了用于散热的润滑脂来埋入散热器和外露散热焊盘的接触间隙。 请告诉我、我是否了解外露散热焊盘应用所需的最小范围。

    此致、

    敏雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,敏雪

    我仍然不理解这句话。  您是指外露散热焊盘的最小接触面积是多少?  为了提高通信效率、让我们离线使用电子邮件来讨论它。  请向我发送电子邮件、确认我正确理解了您的问题?

    迪伦