This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256EVM-U:MIC 至扬声器

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/851461/tlv320aic3256evm-u-mic-to-speaker

器件型号:TLV320AIC3256EVM-U

你(们)好

我   负责  蓝牙耳机的一个项目、该项目具有 助听器功能。 我选择了蓝牙芯片作为微编程控制单元(MCU)、 选择 TLV320AIC3256 作为音频的数字信号处理器。 我想使用 PurePath Studio 的参数 EQ 模块(PEQ)作为 助听 算法、但 PEQ 对于 每个 频带的补偿能力似乎非常有限(0-12dB)。 是否有 任何其他模块 对每个 频段具有更高的补偿范围?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 TLV320AIC3256。 您希望 PEQ 的频率补偿范围是多少? 通过将 PEQ 级联到同一频段可实现更高的 PEQ 增益。 高增益 EQ 级联会导致饱和、必须通过调节 PEQ 输入并在 PEQ 输出端进行补偿来处理饱和。  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我没有听到、我认为您已经找到了实现更高增益的方法。 我将此主题标记为已解决、但如果您需要进一步的帮助、请重新打开或启动新主题。

    此致。