This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4184:当 I2S 输入丢失时、SRC4184#39;s 的行为

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4184, SRC4194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/850217/src4184-src4184-s-behavior-when-i2s-input-is-lost

器件型号:SRC4184
主题中讨论的其他器件: SRC4194

您好、专业人士、

我对 SRC4184有疑问。

首先、该器件能否在 I2S 输入丢失时继续输出 I2S LRCK 和 BCLK 信号。
其次、SRC4184引脚和软件(硬件模式下)是否与 SRC4194兼容? 换言之、这些器件是否仅具有电气特性差异?

很抱歉催促您、但我需要尽快回答!
我很期待收到您的回复。

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    是的、SRC4184和 SRC4194在功能上是等效的、但 SRC4194的规格更好(144 vs 128dB)。

    当输出端口配置为主模式时、即使输入断开、它们也将继续计时输出信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin -San、

    感谢您的快速回答。

     我想再问您两个问题。
    1.您能告诉我在 I2S 输入到 I2S 输出之间实现最小延迟的设置吗?
    在旁路模式下、当时钟丢失时、该器件能否继续输出 I2S 信号?

    我在等你回复。


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Collin San、您好!

    很抱歉您催了一下、但您是否会回答我的问题?

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Collin San、您好!

    很抱歉打扰你。
    我想知道 SRC4184的输出延迟。
    请为我提供此信息。

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    1)  使用一个8样本缓冲器和启用的直接降采样应该提供大约46秒/FSIN 的最低群延迟

    2) 否、在旁路模式下、器件会直接将输入传递到输出、如果没有任何输入、则输出将无法正常工作。