This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:3254 IN1至 HP 旁路串扰

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/851143/tlv320aic3254-3254-in1-to-hp-bypass-crosstalk

器件型号:TLV320AIC3254

您好!

我们使用3254编解码器的 IN1L 输入

我们将 ADC 数字输出连接到 DAC 数字输入

但是、尽管我们没有将 IN1到 HP 旁路驱动器连接到 HPL 输出、但当模拟音频输入信号(IN1L)开始超过1.8Vpp 时、我们会观察/听到来自 HP 输出的音频?

我们认为这可能是由 IN1旁路运算放大器到 HP 的串扰引起的。

是否有解决此问题的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格克  

    这是不正确使用的问题。  这些器件具有绝对最大额定值和建议运行条件。 请参阅以下内容:

    输入引脚的 ABSMAX 为-0.3 -> AVDD +0.3。 在正常条件下 、输入信号绝不应达到这些电平。  

    建议运行条件规定、总峰值输入电压不应超过输入的 CM 偏置电压(可配置为0.7或0.9V)。  这对于任何器件都是相当标准的。

    如果 CM 设置为0.9V、则1.8Vpeak 到 peak 将超过建议的工作条件、 并接近 ABSMAX。  该解决方案非常明显、峰间输入电压不超过1.8V。

    此致、  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们知道、大于1.8Vpp 的输入将导致不确定性。

    我们的音频输入每次都不稳定。 音频输入的某些峰值可能会在短时间内超过1.8V 阈值。

    2.如果我们将这些输入连接到 IN2L 或 IN2R、我们就不会观察/听到 HPL 或 HPR 输出上的任何音频

    3.如果我们将此音频输入连接到 IN1L 或 IN1R、我们可以观察/听到 HPL 或 HPR 输出上的衰减音频输入(例如串扰)。

    据我们所知、IN1L/R 和 IN2L/R 路径之间的唯一差异是模拟旁路驱动器。

    尽管我们将此旁路驱动器的增益静音、并且不将此旁路驱动器连接到 HP 输出。 如果音频输入峰值超过1.8V、则仍可以从 HP 输出中听到输入音频。

    是否有解决此问题的解决方案或解决方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格克  

    了解,但 ABSMAX 不是可转让限制。  如果超过此额定值、则可能会损坏器件。 自行承担风险。

    这可能是因为 IN1L/R 具有旁路路径。  内部开关可能会被负电压打开。 同样、这不是推荐的用例。  

    3.见上文。  不推荐使用案例。  

    解决方案是在信号进入 AIC3254之前使其衰减、从而使其不超过建议的输入电压范围。  您可以使用一个简单的分压器来实现这一点。  

    此致、

    -Steve Wilson