This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:TAS2505-Q1诊断功能

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1, TIDA-01529, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/850085/tas2505-q1-tas2505-q1-diagnostic-functions

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件: TIDA-01529TAS2505

尊敬的所有人

         我想问一些有关 TAS2505-Q1的问题、

        它具有以下诊断功能:
–输出至 GND 短路
–端子对端子短路
–输出到电源短路
–过热

             那么、我想知道 该器件能否 诊断开路状态?

             如果没有此诊断功能、如何 设计 此诊断功能或 没有检查它的好方法?  

请帮助我确认。

Clarion-hejun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clarion-hejun、

    我的同事将检查此问题、并将尽快提供答案。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clarion-hejun、您好!  

    TAS2505-Q1具有短路保护功能、可根据您的陈述确定接地短路、电源短路还是端子之间短路。  

    此外、还可以在您的设计中添加外部诊断功能。 我们的 TI 参考设计正是这样、 TI 参考设计:TIDA-01529仪表组和具有诊断功能的紧急呼叫音频参考设计。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    祝你一切顺利、  

    Carolina Gomez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carolina Gomez

           感谢 您的帮助、我在 TIDA-01529仪表组和具有诊断功能的紧急呼叫音频参考设计中添加了一个的开路检测器电路副本。  如下所示

            但我不理解  、如果连接了扬声器且没有故障、则分压器将大约为1.2V。

          如何计算 ADC 电压1.2V?

         抱歉,顺便说一下  ,根据数据表(汽车诊断),下面是说明:

          TAS2505为 扬声器驱动器提供短路保护功能、该功能始终启用以提供保护。

     的输出条件。

            我很困惑   

    这可以保护输出免受接地短路的影响、

    电源短路和输出端子之间短路。  它可以自身保护(TAS2505-Q),但它不能进行诊断,对吗?

     请解释一下。  非常感谢

    来自中国-厦门的 Clarie-hejun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clarion-hejun、您好!  

    我无法看到您的图片、但我假设您添加了诊断电路2。  

    A1:如果没有故障且扬声器已连接、则 MOSFET 被偏置以允许电流从 SPKVDD 流经扬声器并最终流向 ADC 所连接的分压器。 该值约为1.2V、但取决于您使用的扬声器负载。 这是开路检测的良好电路、因为如果未连接扬声器、则不允许从 SPKVDD 流出的电流流入 ADC、从而导致 ADC 读数为0V  

    A2:TAS2505-Q1确实具有前面讨论过的短路保护功能、在该功能中、它会检测 接地短路、电源短路或端子之间短路、器件将对自身进行保护。 如果您希望添加外部诊断以确定发生了哪些故障、请参阅我们的 TI 设计。  

    请告诉我是否需要进一步阐述。  

    祝你一切顺利、  

    Carolina Gomez