This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:如何使用 I2C 路径

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/846542/tlv320aic3101-how-to-use-i2c-path

器件型号:TLV320AIC3101

大家好、

我的客户希望使用 TLV320AIC3101作为模拟(ADC)至 I2S 或 I2S 至模拟(DAC)转换器。  
您能告诉我如何设置寄存器(让我知道我们应该更改哪个寄存器来进行设置)吗?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

     

    我看到 E2E 标题是指 I2C 通信、描述中提到 I2S。 如果是针对 I2S、则寄存器设置为00。 请注意、复位值为00、因此 I2S 默认置1。 有关更多详细信息、请参阅 TLV320AIC3101数据表中的第11.6节寄存器映射(表15)。

    此致、

    Valerie Vidal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valerie-San、

    感谢您的及时响应、抱歉我的标题类型是 I2S、而不是 I2C。

    我不问如何设置数字信号格式。 我的客户想知道如何设置以红色和蓝色突出显示的内部路径、如下所示。
    您能否向音频编解码器器件专家进行检查?  

    此外、我想知道如何在器件内部处理从外部 I2S 主器件生成的 WCLK 和 BCLK。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    感谢您的回复。

    这些路径已启用。 仅 当个 DAC 断电时、SW-D1和 SW-D2才会关闭。 左侧 ADC 路由到 DOUT、DINL 路由到左侧 DAC。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Valerie Vidal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valerie-San、

    感谢您的回复。 我了解 ADC 到 I2S 线路设置。

    他们应如何将其设置为绕过执行器(他们希望通过外部 DSP 处理数据、因此不需要内部影响)?

    您还能告诉我如何将 I2Sin 调整为 DAC 设置吗?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、您好!

    默认情况下、数字效果被禁用和绕过。 寄存器12、第0页的 D3-D0位控制数字效果滤波器。

    与上文提到的 Valerie 一样、器件默认设置为 I2S 通信。 ADC 和 DAC 通信都是如此。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    感谢 您的补充。 对我来说很有意义!

    此致、

    Takashi Onawa