This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2017D2:无 AVDD 的输入

Guru**** 2912120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2017D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/851447/tpa2017d2-input-without-avdd

器件型号:TPA2017D2
器件型号:TPA2017D2RTJR

您好!

如果在没有 AVDD 的情况下将输入 AGC1/AGC2/EN 更改为高电平、则可以销毁或锁存 TPA2017D2?

在没有 VDD 的情况下、其他一些 IC 可能会因这种运行而损坏。

此致、
Kazuto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tatsumi-San、

    如数据表中所述、EN、AGC1和 AGC2支持-0.3V 至6V 的最大电压范围、并且它们与 VDD 无关。 另一方面、模拟输入 INR+、INR-、INL+和 INL-取决于 VDD 电平、当 AVDD 被禁用时、您需要注意它们的电压电平。

    http://www.ti.com/lit/ds/slos584/slos584.pdf#page=3

    希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 Tatsumi-San 的客户、他代表我提交了此问题。

    我的问题已通过您的解释得到解决。 非常感谢、目前我没有其他问题。

    此致、

    Atsushi HANZAWA

    Sharp Corporation

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    感谢您的回答!

    此致、
    Kazuto